配置报警网格

添加用于实时显示报警状态的表。
  1. 在工具栏中,选择
    模板库
    。
  2. 在
    库
    中,搜索
    Alarm Grid
    。
  3. 在
    组件
    下面,将
    报警网格
    拖到
    项目视图
    中的
    Page2 (type)
    上。
    报警网格1
    将显示在
    Page2 (type)
    下面。
  4. 选择
    关闭
    。
  5. 在
    项目视图
    中,选择
    报警网格1
    。
  6. 在
    属性
    中,将
    水平对齐
    设置为
    Stretch
    。
    对象将在运行时根据容器调整其宽度。
Page2 中的报警网格1
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal