配置报警事件记录器

将与报警关联的过去事件的相关日志存储在数据库中。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    数据存储
    ,然后选择
    新建
    嵌入式数据库
    。
  2. 将光标悬停在
    嵌入式数据库1
    上,选择
    Edit
    并输入
    AlarmDB
    。
  3. 在工具栏中,选择
    模板库
    。
  4. 在
    库
    中,搜索
    Alarms Event Logger
    。
  5. 在
    组件
    下面,将
    报警事件记录器
    拖到
    项目视图
    中的
    记录器
    上。
  6. 选择
    关闭
    。
  7. 在
    项目视图
    中,选择
    报警事件记录器1
    。
  8. 在
    属性
    中,在
    数据库
    和
    ProjectName
    数据存储
    AlarmDB
    之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal