配置用于显示所记录报警的小组件

添加在运行时显示有关报警的历史数据的小组件。
  1. 在工具栏中,选择
    模板库
    。
  2. 在
    库
    中,搜索
    Alarm History Grid with filter
    。
  3. 在
    组件
    下面,将
    带有筛选器的报警历史记录网格
    拖到
    项目视图
    中的
    Page3 (type)
    上。
  4. 选择
    关闭
    。
  5. 在
    项目视图
    中,选择
    FilteredAlarmHistoryGrid1
    。
  6. 在
    属性
    中,将
    水平对齐
    设置为
    Stretch
    。
    对象将在运行时根据容器调整其宽度。
  7. 在
    报警事件记录器
    和
    ProjectName
    记录器
    报警事件记录器1
    之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
Page3 中带筛选器的已筛选报警历史记录网格
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal