配置数字量报警

配置用于在运行时就 Motor1 问题发出警告的简单布尔报警。
小贴士: 默认情况下,数字量报警在其
输入变量
等于
1
时触发。有关更多信息,请参见报警类型。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    报警
    ,然后选择
    新建
    数字量报警
    。
  2. 在
    属性
    中,在
    输入变量
    和
    Motor1Alarm
    变量之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  3. 在
    消息
    中,输入警告消息。
    例如,输入
    Motor1 alarm
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal