导入控制器变量

配置用于从 Logix 控制器导入示例标签(控制器变量)的通信驱动程序。
小贴士:
您可以手动创建变量,而无需从 Logix 控制器导入控制器变量。请参见创建变量。
要为其他控制器配置通信驱动程序,或者要了解有关可用通信驱动程序的更多信息,请参见通信驱动程序。
先决条件
在 Logix Designer 中,将 LogixTags.ACD 项目下载到物理 Logix 控制器或
FactoryTalk®Logix Echo™
仿真控制器。将控制器设置为运行模式。
有关更多信息,请参见 Logix Designer 联机帮助。
  1. 导入控制器变量
  2. 在工具栏中,选择
    打开配置板页面
    。
  3. 在中间的窗格中,选择
    配置所连接的设备
    。
  4. 选择
    新建工作站
    。
  5. 选择
    RA EtherNet/IP 工作站
    ,然后选择
    下一步
    。
  6. (可选)要在联机模式下导入控制器标签,请在
    路径
    中输入
    IP_Address
    \Backplane\
    Chassis_Slot_Number
    并选择
    下一步
    。
  7. 选择
    下一步
    。
  8. 获取控制器标签:
    • 要在脱机模式下获取控制器标签,请选择
      浏览
      并选择已下载的
      LogixTags.ACD
      文件。
    • 要在联机模式下获取控制器标签,请选择
      脱机/联机
      开关以将其更改到
      脱机
      位置。
  9. 选择所有控制器标签,然后选择
    下一步
    。
    在联机模式下选择的标签
  10. 选择
    退出
    。
在
项目视图
中,导入的控制器变量位于
ProjectName
CommDrivers
RA EtherNet/IP驱动程序1
RA EtherNet/IP工作站1
标签
控制器标签
节点中。请记下此位置。
导入的控制器变量
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal