添加图形对象

将开关、数字调整框和 LED 对象添加到应用程序的 Page1。
  1. 在
    项目视图
    中,双击
    Page1 (type)
    。
    将在编辑器的一个单独选项卡中显示空白的 Page1。
  2. 右键单击
    Page1 (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    开关
    。
  3. 右键单击
    Page1 (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    数字调整框
    。
  4. 右键单击
    Page1 (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    LED
    。
  5. 在编辑器中,根据您的偏好排列对象。
排列后的图形对象
(可选)浏览并添加更多图形元素。请参见对象示例和图形对象和布局对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal