起始页

在
启动
FactoryTalk Optix Studio
时打开起始页。在看到
FactoryTalk Optix Studio
界面之前,会显示该页面供您创建或打开项目。
在起始页中,可以使用三种视图打开和创建项目:

主页

创建包含所有
项目视图
类别和预配置主窗口的
默认
项目,或创建不包含预定义内容的
空白
项目。
Rockwell Automation
建议创建
默认
项目。您可以搜索最近的项目,也可以筛选项目以查看本地或远程项目。

新建

创建包含所有
项目视图
类别和预配置主窗口的
默认
项目,或创建不包含预定义内容的
空白
项目。创建项目时,使用版本控制创建项目的已提交版本,以便稍后比较和还原这些版本。 

打开

打开最近的项目或远程项目。打开远程项目时,输入
远程 URL
以克隆存储库并创建与存储库同名的项目,或输入
位置
以在远程存储库中打开现有项目。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal