项目视图

项目视图
以文件夹的树结构显示
FactoryTalk Optix 应用程序
的内容。每个文件夹都有一个专用图标和上下文菜单。上下文菜单显示可在该文件夹中创建的对象。您创建的任何子文件夹均会显示与其所在文件夹相同的选项。可以创建文件夹的多个版本。
项目视图
包含用于导航应用程序内容的按钮。一些按钮显示在
项目视图
的标题栏上或所选对象中。
项目视图按钮
条目
说明
向后导航
。转到上一个选定窗格。
向前导航
。转到下一个选定窗格。
拆分项目视图
。将
项目视图
分为两个窗格。
新增
。在选定节点中创建一个节点。
删除
。移除选定节点及其包含的节点。
锁定选定子节点以在
项目视图
中隐藏它。无法对锁定的子节点进行编辑。
将选定子节点解锁以将其显示在
项目视图
中。可以对解锁后的子节点进行编辑。
在专用编辑器中打开选定对象。只有某些对象类型具有专用编辑器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal