编辑器

对象的编辑器是用于设计对象的中间画布。对象的每个编辑器均在单独的选项卡中打开。将光标悬停在选项卡上可查看对象的路径。
对象的编辑器工具栏包含适用于选定对象的按钮。显示的按钮取决于在编辑器中选择的对象。这些按钮通常用于确定对象在编辑器画布上的位置。例如,这些按钮可更改堆叠对象的顺序,并将对象放置在画布的顶端、底部或任意一侧。如果未在编辑器画布上选择对象,则工具栏中的按钮将处于禁用状态。
如果将光标悬停在选项卡上并选择 而不保存项目,您将看到保存更改的提示。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal