更新 FactoryTalk Optix Studio

将
FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器
更新到最新版本。
  • 可以通过以下任一方法更新
    FactoryTalk Optix Studio
    :
  • 应用程序:
    1. 打开
      FactoryTalk Optix Studio
      。
    2. 选择顶部的
      FactoryTalk Optix Studio 选项
      。
    3. 在
      FactoryTalk Optix Studio 选项
      中,选择
      更新 FactoryTalkOptix
      。
      将在 Web 浏览器中打开下载站点。
    4. 下载最新版本的
      FactoryTalk Optix Studio
      安装程序。
    5. 双击下载的文件并按照安装向导进行操作。
  • 下载站点:
    1. 从
      FactoryTalk 中心
      下载最新版本的
      FactoryTalk Optix Studio
      安装程序。
    2. 双击下载的文件并按照安装向导进行操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal