安装 FactoryTalk Optix Runtime

在客户端系统上安装
FactoryTalk Optix Runtime
工具。
小贴士:
FactoryTalk Optix Runtime
安装包中包含
FactoryTalk Optix 应用程序更新服务
和
FactoryTalk Optix 许可证管理器
。
  1. 从
    FactoryTalk 中心
    下载最新版本的
    FactoryTalk Optix Runtime
    安装程序。
  2. 双击下载的文件并按照安装向导进行操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal