安装 FactoryTalk Optix 应用程序更新服务

在 Ubuntu 客户端系统上安装
FactoryTalk Optix 应用程序更新服务
。
  1. 从
    FactoryTalk 中心
    下载最新版本的
    FactoryTalk Optix 应用程序更新服务
    安装程序脚本。
  2. 在终端中,导航到下载目录。
  3. 输入
    sudo chmod +x ./
    installer_script
    .sh
    以使脚本可执行。
  4. 输入
    sudo ./
    installer_script
    .sh
    以运行安装程序脚本。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal