变量类型

变量类型是可从中创建变量实例的模型变量。变量实例可以包含其他特定变量。

预定义和自定义变量类型

每个项目都包含以下预定义变量类型:
  • 变量
  • 模拟量变量
  • 动态链接
  • 节点指针
  • 标签变量类型(通信驱动程序 对象)
由您或应用程序逻辑创建的自定义变量类型只能用在从中创建这些类型的项目中。
小贴士: 对某个变量类型的更改将自动应用于该变量类型的所有实例。如果删除变量类型,也会删除该变量类型的所有子类型以及相应的变量实例。

变量

变量包含特定数据类型(例如,数字 Int32 值或字符串值)。
默认情况下,每个变量都包含以下属性:
属性
说明
BrowseName
变量在项目中的名称。
DataType
变量可包含的数据类型。
Description
变量的说明。
DisplayName
在运行时可以显示在界面上的可转换变量名称。
NodeId
自动分配的唯一标识符。
Value
数据的值。
例如,可以创建具有字符串值
OK
的标签,然后在该变量与
按钮
对象的
文本
属性之间创建动态链接。
具有字符串值的变量
按钮的文本属性和字符串变量之间的动态链接

模拟量变量

模拟量变量是表示物理特征和范围的结构体变量。
默认情况下,每个模拟量变量都包含以下属性:
属性
属性
数据类型
说明
EngineeringUnits
小贴士:
动态链接
窗口显示
EngineeringUnits
变量类型。请参见开发具有本地化工程单位的标签开发具有本地化工程单位的仪表
说明
Localized text
计量单位的说明。
DisplayName
Localized text
计量单位的名称。
UnitId
Int32
数字计量单位。
EURange
下限
Double
变量值的范围下限。
上限
Double
变量值的范围上限。
约束
Boolean
如果为 True:不接受超出范围的值,但保留先前的值。如果为 False:接受超出范围的值。
例如,您可以创建一个受约束的线性仪表来从受约束的变量获取数据。请参见开发受约束的线性仪表
受约束的模拟量变量
从模拟量变量获取数据(运行时)的受约束线性仪表

节点指针

节点指针引用项目中的节点。
引用的节点必须属于由以下属性定义的类型和类:
属性
数据类型
说明
类别
NodeId
从中派生节点的对象类型或变量类型
NodeClass
NodePointerNodeClass
  • 实例
    。该节点只能是实例
  • 类型
    。该节点只能是类型。
  • 任意
    。该节点可以是实例,也可以是类型
例如,
数据记录器
对象具有
存储
节点指针属性。
针对数据库对象的节点指针
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal