FactoryTalk Optix 术语

与
FactoryTalk Optix
相关的术语。
参数
方法的输入和输出参数。
DBMS
数据库管理系统。
无外设设备
无显示器的设备。例如,Web 服务器或物联网设备。
DSN
数据源名称,其中包含可使应用程序能够通过驱动程序连接到数据库的信息。
事件
在设计时定义的方法和命令,如果在运行时满足某些条件,将执行这些方法和命令。
区域设置 ID
由两段(例如
en
和
US
)组成的标签(例如
en-US
)。第一段标识用户界面的语言和国家/地区。第二段定义计量单位及日期和时间格式。
实例
从对象类型或变量类型派生的对象或变量。
区域设置
给定用户的国家/地区和语言设置,由
locale ID
标签表示。
应用程序逻辑
在运行时确定应用程序行为的编程逻辑。
方法
由对象或 NetLogic 公开而且可以在设计时或运行时执行的操作。在调用它时,会运行一组指令。
信息模型
用于描述项目节点或整个项目的结构和特征的节点。
交互会话
当应用程序具有图形界面时由画面引擎在运行时生成的会话。
节点
信息模型中的元素单位。
节点可以是:
  • 对象类型
  • 变量类型
  • 变量
  • 方法
ODBC
打开用于访问数据库管理系统的数据库连接 API。
对象
一个节点,可以包含代表以下任一项的对象和变量:
  • 物理对象。例如,电机。
  • 抽象对象或功能。例如,配方。
OPC UA
开放平台通信统一架构(机对机通信智能制造标准)。
预定义类型
开发环境中默认包含的对象类型或变量类型。
画面引擎
一个对象,用于创建在运行时显示 UI 的交互会话。
属性
节点的不可分割变量。在 C# 上下文中为类的不可分元素。
FactoryTalk Optix 应用程序或 FTOptixApplication
由
FactoryTalk Optix Studio
生成而且在目标系统上运行的 HMI 或物联网应用程序。
FactoryTalk Optix Studio
用于设计和部署 HMI 与物联网应用程序的
FactoryTalk®Optix Studio™
集成开发环境 (integrated development environment, IDE)。
会话
FactoryTalk Optix 应用程序
的运行时上下文,用户在该上下文中基于自己的权限运行读取和写入操作。
结构体变量
包含其他变量(例如模拟量变量)的变量。
标签
控制器变量。
目标
可以运行
FactoryTalk Optix 应用程序
的系统或设备。例如,HMI 面板、Web 服务器或物联网设备。
类型
从中派生对象实例或变量实例的对象或变量模型。
URI
统一资源标识符,即对资源进行唯一标识的字符序列。
资源 URI
表示项目内外文件或资源的路径(URI - 统一资源标识符)。
UUID
通用唯一标识符。
变量
表示数字值的节点,可能包含其他变量。
小组件
可重复使用的图形对象,可能包含其他对象和变量。例如,用于配置用户的面板。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal