添加标尺线笔

添加标尺线笔,以显示两个变量值之间的距离。
  1. 在
    项目视图
    中,选择或创建
    XY图表
    对象。
  2. 创建
    Number
    数据类型的两个变量。
    有关更多信息,请参见变量。
  3. 在
    属性
    中,选择
    笔
    旁边的
    Add
    ,然后选择
    标尺线笔
    。
  4. 在
    X
    和
    Y
    属性与变量之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal