添加地址栏

为
Web 浏览器
对象添加地址栏。
小贴士: 输入的地址必须以协议开头。例如,
https://rockwellautomation.com
  1. 在
    项目视图
    中,创建
    Web 浏览器
    对象。
  2. 创建
    可编辑标签
    对象。
  3. 创建
    String
    数据类型的变量。
    有关更多信息,请参见变量。
  4. (可选)输入 Web 地址作为变量值来确定起始页。
    例如,输入
    https://www.rockwellautomation.com
  5. 在
    可编辑标签
    对象的
    文本
    属性与变量之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  6. 在
    Web 浏览器
    对象的
    URL
    属性和
    可编辑标签
    文本
    属性之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal