开关示例

使用此对象,操作员可在运行时设置和显示布尔值。
开关示例
Animated graphic showing a sliding switch control toggling from ON to OFF

使用案例

启用或禁用
FactoryTalk Optix 应用程序
中的功能。例如,切换用于显示数据的图形。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal