选项按钮示例

此对象用于在运行时从相互排斥的选项组中选择条目。
小贴士: 要创建一组互斥选项,可在单个容器对象下创建多个不同的
选项按钮
对象。
选项按钮示例
animated screen shot showing the ability to select one of three options

使用案例

请选择排除其他选项的选项。例如,从备用机械组件列表中选择项目。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal