配置导航面板

通过将“面板”对象作为选项卡引用来配置
导航面板
。
  1. 在
    项目视图
    中,创建或选择
    导航面板
    对象。
  2. 在
    导航面板
    中创建要作为选项卡引用的
    面板
    类型。
  3. 选择
    导航面板
    。在
    属性
    中,通过选择
    面板
    旁边的
    Add
    来添加选项卡。
  4. 在
    面板
    属性和
    面板
    类型之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  5. 展开
    面板#
    类别,为导航面板上的每个选项卡设置可选面板属性:
    • 标题
      。输入选项卡的标题。
    • 图像路径
    图像覆盖面板
    标题
    或
    BrowseName
    。为了与 UI 无缝集成,请使用大小合适的平面图像和透明背景。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal