对话框示例

此对象用于在运行时应用程序中包括模式窗口。
小贴士: 只有在关闭模式窗口后,模式窗口才不允许与其他界面元素交互。
对话框示例
animated graphic that shows interacting with a modal dialog box

使用案例

创建对话框消息。例如,创建在执行特定操作(如移除用户)之后显示的确认消息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal