圆形仪表示例

此对象用于在运行时设置和显示可能值范围内的整数值。
圆形仪表示例
animated graphic showing the circular gauge measurement moving between 0 and 90

使用案例

设置和显示介于最小值和最大值之间的模拟量变量值。可以包括以不同颜色显示特定值范围的警示区。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal