面板

简单对象容器。显示其中包含的图形对象,可以是一个可选择的区域。
BrowseName
Panel
SuperType
容器(Container)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
命中测试可见
HitTestVisible
真 = 拦截用户单击。假 = 不拦截用户单击,而是根据 Z 轴上的顺序将用户单击传递给基础对象。
移动目标
MoveTarget
(继承自容器)
可见
Visible
(继承自元素)
已启用
Enabled
(继承自元素)
不透明度
Opacity
(继承自元素)
左边距
LeftMargin
(继承自元素)
上边距
TopMargin
(继承自元素)
右边距
RightMargin
(继承自元素)
下边距
BottomMargin
(继承自元素)
宽度
Width
(继承自元素)
高度
Height
(继承自元素)
水平对齐
HorizontalAlignment
(继承自元素)
垂直对齐
VerticalAlignment
(继承自元素)
旋转
Rotation
(继承自元素)

事件

MouseDown 事件
MouseUp 事件
BrowseName
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal