OMRON Fins 工作站

表示 OMRON Fins PLC 的对象。
BrowseName
OmronFinsStation
SuperType
通信站(CommunicationStation)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
最大作业大小 (以字节为单位)
MaximumJobSizeInBytes
从控制器传输标签的最大字节。0 = 1024 字节 (最大值)。
最大差距 (以字节为单位)
MaximumGapInBytes
同一传输的两个标签之间的最大距离 (以字节为单位)。
源网络地址
SourceNetworkAddress
默认值 = 0。它对应于名为网络地址的 FINS 参数。如果 PC 和所有设备在同一网络中,则可以将该选项设置为 0。有效值的范围是: 0..127。
源节点地址
SourceNodeAddress
默认值 = 50。它对应于名为节点地址的 FINS 参数。有效值的范围是: 0..254。通常它对应于 PLC 以太网卡 IP 地址的最后一个八位字节,也就是说,如果 192.168.0.54 是 PLC IP 地址,则使用 54 作为节点号。
源单元地址
SourceUnitAddress
默认值 = 0。它对应于名为单元地址的 FINS 参数。如果与 PLC CPU 通信,则单元编号应为 0。
IP 地址
IPAddress
到达网络上控制器的唯一地址
端口
Port
默认值 = 9600。这是要连接的设备的 TCP 端口号。有效端口号范围是 1 到 65535。由于 FINS 协议要求源和目标端口号相同,因此,如果此参数发生修改,则还应当修改本地绑定端口参数,并且两个值必须相等。
超时
Timeout
从控制器接收响应的最长等待时间 (以毫秒计)。
优化类型
OptimizationType
使用连续地址时,选择数据块。否则,选择混合数据。
操作代码
OperationCode
(继承自 通信站)
Tags
(继承自 通信站)
Types
(继承自 通信站)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal