将第三方库添加到 Visual Studio Code 项目

通过编辑
CSPROJ
项目文件来添加第三方 .NET 库。
先决条件
将 Visual Studio Code 设置为默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器。
  1. 将第三方库添加到 Visual Studio Code 项目
  2. 将库的 .NET 程序集复制到
    ProjectFiles/NetSolution
    项目文件夹中。
  3. 在主工具栏中,选择
    打开 .NET 解决方案
    。
    默认的外部代码编辑器将打开。
    小贴士: 我们建议使用 Microsoft Visual Studio 2022 或 Microsoft Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
  4. 在 Visual Studio Code 中,打开
    CSPROJ
    项目文件。
  5. 添加以下
    <Reference>
    元素作为元素
    <ItemGroup>
    的子代。
    <Reference Include="
    library
    "> <HintPath>
    path
    </HintPath> <Private>False</Private> </Reference>
    library
    要添加的库。例如:
    MyLibrary
    path
    1 中的库路径。例如:
    ..\MyLibrary.dll
    <ItemGroup> <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>..\MyLibrary.dll</HintPath> <Private>False</Private> </Reference> <!-- The rest of the code --> </ItemGroup>
  6. 保存
    CSPROJ
    文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal