在设计时运行 NetLogic

从
FactoryTalk Optix Studio
运行设计时 NetLogic。
先决条件
开发设计时 NetLogic。请参见创建 NetLogic。
  • 在设计时运行 NetLogic
  • 在
    项目视图
    中,右键单击设计时 NetLogic,然后选择
    执行
    method_name
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal