在 Visual Studio Code 中安装 NuGet 软件包

使用 NuGet Gallery 扩展安装 NuGet 软件包。
先决条件
将 Visual Studio Code 设置为默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器。
  1. 在 Visual Studio Code 中安装 NuGet 软件包
  2. 在主工具栏中,选择
    打开 .NET 解决方案
    。
    默认的外部代码编辑器将打开。
    小贴士: 我们建议使用 Microsoft Visual Studio 2022 或 Microsoft Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
  3. 在 Visual Studio Code 中,安装 NuGet Gallery 扩展 NuGet Gallery - Visual Studio Marketplace。
  4. 通过按
    Ctrl
    Shift
    P
    来打开
    Command Palette
    。
  5. 在
    Command Palette
    中,输入
    nuget
    并选择
    NuGet: Open NuGet Gallery
    。
  6. 安装必要的 NuGet 软件包。
  7. 保存
    CSPROJ
    文件。
  8. 编译项目。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal