在异步任务中调用方法

可以在异步任务中调用带有参数的方法。

语法示例

private LongRunningTask asynchronousTask; [ExportMethod] public void Method1() { IUAVariable Var1 asynchronousTask = new LongRunningTask(() => Logic1(Var1), LogicObject); } public void Logic1(IUAVariable Var1) { // Insert code to be run }
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal