异步任务

创建异步任务以异步运行代码。
小贴士:
FactoryTalk Optix Studio
提供 C# 类规范,展示可用于创建异步任务的构造函数。构造函数基于表示异步任务的 .NET Framework C#
System.Threading.Tasks.Task
类。请参见任务类。

可用类

可以使用以下类创建异步任务:
PeriodicTask
按固定时间间隔运行代码的任务。
DelayedTask
在延迟时间后运行代码的任务。
LongRunningTask
需要大量时间或 CPU 资源的任务。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal