创建可被外部 OPC UA 客户端调用的 OPC UA 方法

可以创建可由外部 OPC UA 客户端调用的 OPC UA 方法,然后在外部代码编辑器中编辑其代码。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器。
  1. 创建可被外部 OPC UA 客户端调用的 OPC UA 方法
  2. 创建对象类型。请参见创建类型对象。
  3. 在
    项目视图
    窗格中,右键单击对象类型,然后选择
    添加自定义行为
    。
  4. 右键单击对象类型,然后选择
    使用 .NET 代码编辑器编辑 (外部)
    。
    外部代码编辑器将打开。在 NetLogic 中添加以下代码:
    [CustomBehavior] public class testTypeBehavior : BaseNetBehavior { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is stopped } #region Auto-generated code, do not edit! protected new testType Node => (testType)base.Node; #endregion }
在代码编辑器中开发方法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal