集合

集合是包含多个对象的 C# 对象。可以使用集合来对给定节点的子节点进行计数、迭代、添加和移除。

通用子集合

可用于每个
IUANode
C# 对象和每个项目节点。通用子代收集对象/节点属性以及作为其直接子代的其他对象/节点。

专用集合

下表列出了具有相关专用集合的对象类型。
项目对象类型
对象类型的
BrowseName
集合
集合对象的类型
数据记录器
DataLogger
VariablesToLog
VariableToLog
事件记录器
EventLogger
EventFields
EventField
OPC UA 客户端
OPCUAClient
RuntimeConfigurations
RuntimeConfigurationEntry
OPC UA 服务器
OPCUAServer
NodesToPublish
NodesToPublishConfigurationEntry
NodesToPublish.Nodes
指向项目节点的
NodePointer
NodesToPublish.Users
指向用户的
NodePointer
报表
Report
Sections
UI.Item
非易失性数据库
RetentivityStorage
Nodes
指向已设置非易失性节点的根的
IUAVariable
。
存储
Store
Tables
Table
表
Table
Columns
Column
圆形仪表
CircularGauge
WarningZones
WarningZone
线性仪表
LinearGauge
WarningZones
WarningZone
数据网格
DataGrid
Columns
DataGridColumn
导航面板
NavigationPanel
Panels
NavigationPanelItems
趋势笔
Trend
Pens
TrendPen
XY 图表线条
XYChart
Pens
XYChartPen
通信站
IStation
Tags
Tag
TagStructure
CommunicationDriver.TagStructure
容器
包含子代的图形对象
-
Items
Item
对象
BaseObject
InstanceNodeCollection
BaseObject
小贴士:
InstanceNodeCollection
中未表示的任何派生类型的实例。可以先使用派生类型手动列出这些实例。
变量
BaseVariable
InstanceNodeCollection
BaseVariable
小贴士:
InstanceNodeCollection
中未表示的任何派生类型的实例。可以先使用派生类型手动列出这些实例。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal