变量所有者:直接访问 NetLogic 父对象

每个 NetLogic 都会显示一个表示同一 NetLogic 父节点的
Owner
变量。直接访问此节点非常有用。

示例

以下示例显示向 C#
name
字符串变量分配的 NetLogic 父节点
BrowseName
的值。
string name = Owner.BrowseName;
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal