IUAVariable.RemoteWrite(value, timeoutMilliseconds)

将由第一个参数中传递的值写入针对其调用此方法的变量中。第二个可选参数用于设置超时时段。
void RemoteWrite(UAValue
value
, double
timeoutMilliseconds
);

参数

value
(UAValue)
要写入的值。
timeoutMilliseconds
(double)
超时时段(以毫秒为单位表示),在此之后 API 将引发异常。
小贴士: 如果未指定,则参数的默认值为
30000
(30 秒)。

示例

在以下示例中,将值
42
写入
Speed
变量。
var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); currentSpeed.RemoteWrite(42);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal