InformationModel.SetTranslation(localizedText)

根据参数属性更新与现有键关联的翻译。
void SetTranslation(LocalizedText
localizedText
);

参数

localizedText
(LocalizedText)
具有
TextId
、
Text
和
LocaleId
属性的 C# 对象,这些属性用于标识要更新的键及相关翻译。

示例

以下示例所示的 API 可写入与
Key1
键关联的
en-US
区域设置的
New translation
字符串。
var localizedText = new LocalizedText("Key1", "New translation", "en-US"); InformationModel.SetTranslation(localizedText);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal