InformationModel.AddTranslation(localizedText, localizationDictionary)

在项目
LocalizationDictionary
中添加新键,其名称与第一个参数的
TextId
属性的值相对应。
如果第一个参数也包含
LocaleId
和
Text
属性,则还会添加已翻译的字符串。第二个参数是可选的,它指示要将该键添加到的
LocalizationDictionary
。
重要提示: 如果项目包含多个
LocalizationDictionary
,则必须指定第二个参数。
void AddTranslation(LocalizedText
localizedText
, IUAVariable
localizationDictionary
);

参数

localizedText
(LocalizedText)
通过属性标识键以及要添加的任何已翻译字符串的 C# 对象。
localizationDictionary
(IUAVariable)
表示
LocalizationDictionary
的 C# 对象。

示例

以下示例所示的 API 可为
en-US
区域设置添加
NewKey
键和
New translation
字符串。
var myLocalizedText = new LocalizedText("NewKey", "New translation", "en-US"); InformationModel.AddTranslation(myLocalizedText);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal