IUAVariable.ResetDynamicLink()

移除在变量上设置的动态链接。
void ResetDynamicLink();

示例

以下示例所示的 API 可移除在对应于
myLabel
的项目对象的
Text
属性(其节点由
TextVariable
表示)上设置的动态链接:
myLabel.TextVariable.ResetDynamicLink();
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal