LogicObject.SetAlias(string, IUANode)

设置别名的值或别名所指向的节点。
void SetAlias(string
aliasName
, IUANode
pointedNode
);

参数

aliasName
(string)
要设置的别名的
BrowseName
。
pointedNode
(IUANode)
别名必须指向的
Node
。

示例

以下示例显示为指向
Motor1
节点的
MotorInstance
别名。
var myMotorInstance = Project.Current.FindObject("Motor1"); LogicObject.SetAlias("MotorInstance"), myMotorInstance);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal