InformationModel.MakeAlias(browseName)

创建别名并返回相应的
IUAVariable
C# 对象。
static IUAVariable MakeAlias(QualifiedName
browseName
);

参数

browseName
(QualifiedName)
新别名的
BrowseName
。

返回

IUAVariable
与创建的项目对象相对应的 C# 对象。

示例

以下示例所示为在
FactoryTalk Optix Studio
项目的
Motor1
对象中创建的别名:
var modelFolder = Project.Current.Get("Model"); var alias = InformationModel.MakeAlias("CurrentMotor"); modelFolder.Add(alias); modelFolder.SetAlias("Model", Project.Current.Find("Motor1"));
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal