创建 Kiln 对象

对象属性将用于自动生成界面元素。
  1. 创建 Kiln 对象:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      模型
      ,然后选择
      新建
      对象
      。
    2. 将光标悬停在对象上,选择
      Edit
      并输入
      Kiln
      。
  2. 创建五个 Kiln 变量:
    1. 在
      属性
      中,通过在顶部选择
      Add
      并选择
      变量
      创建五个变量。
    2. 对这些变量进行重命名,方法是将光标悬停在每个变量上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • Address
      • Enabled
      • Image
      • SetPoint
      • Temperature
  3. 配置电机变量类型:
    小贴士: 图形对象是根据变量类型创建的。
    1. 选择
      Address
      旁边的
      Int32
      ,然后选择
      String
      。
    2. 选择
      Enabled
      旁边的
      Int32
      ,然后选择
      Boolean
      。
    3. 选择
      Image
      旁边的
      Int32
      ,然后选择
      ResourceUri
      。
      小贴士: 如果未看到所需选项,请选中
      显示全部
      复选框。
    4. 选择
      Temperature
      旁边的
      Int32
      ,然后选择
      Float
      。
  4. 设置 Kiln 变量值:
    1. 将
      Address
      变量值设置为
      192.168.0.1
      。
    2. 将
      Image
      变量值设置为
      %PROJECTDIR%\A1_Boiler.svg
      。
    3. 将
      SetPoint
      变量值设置为
      100
      。
    4. 将
      Temperature
      变量值设置为
      27.3
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal