创建更改用户表单

在主窗口中添加持久性登录窗格。
小贴士: 如果要添加在登录时消失的登录页面,请参见开发登录页面。
  1. 在工具栏中,选择
    模板库
    。
  2. 在
    库
    中,搜索
    Change User form
    。
  3. 在
    组件
    下面,将
    更改用户表单
    拖到
    项目视图
    中的
    UI
    上。
  4. 选择
    关闭
    。
  5. 在
    项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    更改用户表单1
    更改用户表单
    。
  6. 在
    属性
    中,在
    用户
    和
    ProjectName
    安全
    用户
    之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal