创建用于控制当前值的元素

创建用于显示和编辑当前值的仪表和其他界面元素。
  1. 创建当前值标签:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWIndow (Type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
      。
    2. 将光标悬停在仪表上,选择
      Edit
      并输入
      CurrentValueLabel
      。
    3. 在
      属性
      中将
      文本
      设置为
      Current Value
      。
  2. 创建值仪表:
    1. 右键单击
      MainWindow (Type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      线性仪表
      。
    2. 将光标悬停在仪表上,选择
      Edit
      并输入
      ValueGauge
      。
    3. 在
      属性
      中,在
      值
      和
      ProjectName
      模型
      ConstrainedVariable
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  3. 设置值仪表警示区 1:
    1. 在
      属性
      中,选择
      警示区
      旁边的
      Add
      。
    2. 在
      警示区1
      下面,将
      颜色
      设置为
      #f30000
      。
    3. 在
      自
      和
      ProjectName
      UI
      MainWindow (Type)
      ValueGauge
      最小值
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    4. 在
      至
      和
      ProjectName
      模型
      ConstrainedVariable
      EURange
      下限
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  4. 设置值仪表警示区 2:
    1. 选择
      警示区
      旁边的
      Add
      。
    2. 在
      警示区2
      下面,将
      颜色
      设置为
      #02d92d
      。
    3. 在
      自
      和
      ProjectName
      模型
      ConstrainedVariable
      EURange
      下限
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    4. 在
      至
      和
      ProjectName
      模型
      ConstrainedVariable
      EURange
      上限
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  5. 设置值仪表警示区 3:
    1. 选择
      警示区
      旁边的
      Add
      。
    2. 在
      警示区3
      下面,将
      颜色
      属性值设置为
      #f30000
      。
    3. 在
      自
      和
      ProjectName
      模型
      ConstrainedVariable
      EURange
      上限
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    4. 在
      至
      和
      ProjectName
      UI
      MainWindow (Type)
      ValueGauge
      最大值
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  6. 创建值标签:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWIndow (Type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
      。
    2. 将光标悬停在仪表上,选择
      Edit
      并输入:
      ValueLabel
      。
    3. 在
      属性
      中,在
      文本
      和
      ProjectName
      模型
      ConstrainedVariable
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  7. 创建值数字调整框:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWIndow (Type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      数字调整框
      。
    2. 将光标悬停在仪表上,选择
      Edit
      并输入:
      ValueSpinBox
      。
    3. 在
      属性
      中,在
      值
      和
      ProjectName
      模型
      ConstrainedVariable
      之间创建动态链接
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  8. 创建值文本框:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWIndow (Type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      文本框
      。
    2. 将光标悬停在仪表上,选择
      Edit
      并输入:
      ValueTextBox
      。
    3. 在
      属性
      中,在
      文本
      和
      ProjectName
      模型
      ConstrainedVariable
      之间创建动态链接
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal