创建用于切换约束的开关

创建用于切换变量值约束的开关。
  1. 创建标签:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
      。
    2. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      ToggleConstraintLabel
      。
    3. 在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Enable constraint
      。
  2. 创建开关:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      开关
      。
    2. 将光标悬停在开关上,选择
      Edit
      并输入
      ToggleConstraintSwitch
      。
    3. 在
      属性
      窗格中,在
      活动
      和
      ProjectName
      模型
      ConstrainedVariable
      EURange
      约束
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal