创建用于切换区域设置的按钮
创建两个按钮,一个按钮将界面语言更改为英语,另一个将界面语言更改为波兰语。
- 创建按钮:
- 在项目视图中,创建两个按钮,方法是右键单击MainWindow (type),然后选择。
- 对这些按钮进行重命名,方法是将光标悬停在每个按钮上,选择并输入以下内容:

- USLocaleButton
- PLLocaleButton
- 配置英语区域设置按钮:
- 在项目视图中,选择USLocaleButton。
- 在属性中,将文本设置为English。
- 在事件中,选择MouseClick 事件旁边的,然后选择。

- 在输入参数下面,在VariableToModify和 之间创建动态链接。小贴士: 可以从对话框底部的属性下拉菜单中选择值。@Attribute有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 在输入参数下面,将值设置为en-US。
- 配置波兰区域设置按钮:
- 在项目视图中,选择PLLocaleButton。
- 在属性中,将文本属性值设置为Polish。
- 在事件中,选择MouseClick 事件旁边的,然后选择。

- 在输入参数下面,在VariableToModify和 之间创建动态链接。小贴士: 可以从对话框底部的属性下拉菜单中选择值。@Attribute有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 在输入参数下面,将值设置为pl-PL。
提供反馈