创建线性仪表

创建用于查看和控制特定的电机配置设置的线性仪表。
小贴士: 仪表复制了默认配方编辑器小组件中数字调整框的功能。
  1. 创建最大 RPM 仪表:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      线性仪表
    2. 将光标悬停在仪表上,选择
      Edit
      并输入
      MaxRPMGauge
      。
    3. 在
      属性
      中,在
      值
      属性和
      别名
      {配方模式1}
      EditModel
      配置
      MaxRevolutionsPerMinute
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  2. 创建最大 RPM 标签:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
    2. 将光标悬停在仪表上,选择
      Edit
      并输入
      MaxRPMLabel
      。
    3. 在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Max RPM
      。
  3. 创建最小节流阀仪表:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      线性仪表
    2. 将光标悬停在仪表上,选择
      Edit
      并输入
      MinThrottleGauge
      。
    3. 在
      属性
      中,在
      值
      属性和
      别名
      {配方模式1}
      EditModel
      配置
      MinThrottle
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  4. 创建最小节流阀标签:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
      。
    2. 将光标悬停在仪表上,选择
      Edit
      并输入
      MinThrottleLabel
      。
    3. 在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Min Throttle
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal