创建用于推送 UI 对象的 OPC UA 服务器

创建用于从服务器项目中推送 UI 对象并用这些对象填充客户端项目的 OPC UA 服务器。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    OPC-UA
    文件夹,然后选择
    新建
    OPC UA 服务器
  2. 属性
    中,记录
    端点 URL
    属性的值。
    提醒事项: 之后,您需要使用
    端点 URL
    属性值来配置 OPC UA 客户端。
  3. 选择
    要发布的节点
    旁边的
    Add
  4. 配置1
    下面,将
    发布动态配置
    设置为
  5. 配置1
    下面,选择
    节点
    旁边的
    Add
  6. 节点
    下面,在
    节点1
    ProjectName
    UI
    RemotePanels
    之间创建动态链接
  7. 配置1
    下面,选择
    节点
    旁边的
    Add
  8. 节点
    下面,在
    节点2
    ProjectName
    模型
    之间创建动态链接。
  9. 选择
    用户
    旁边的
    Add
  10. 用户1
    设置为
    匿名
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal