添加用户(客户端)

添加具有不同区域设置的用户。
先决条件
添加 it-IT 区域设置。请参见将区域设置语言添加到本地化字典中。
  1. 添加用户
  2. 在
    项目视图
    中,展开
    安全
    文件夹。
  3. 创建两个用户,方法是右键单击
    用户
    ,然后选择
    新建
    用户
    。
  4. 对这些用户进行重命名,方法是将光标悬停在每个用户上,选择
    Edit
    并输入以下内容:
    • Starr
    • Luca
  5. 在
    项目视图
    中,选择
    Luca
    。
  6. 在
    属性
    中,将
    LocaleIds
    属性值设置为
    it-IT
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal