开发用于显示查询结果的 NetLogic

此 NetLogic 脚本用于查询数据库,并通过修改标签文本来显示结果。
  1. 在
    项目视图
    中,展开
    UI
    。
  2. 右键单击
    QueryResultLabel
    ,然后选择
    新建
    运行时 NetLogic
    。
  3. 将光标悬停在 NetLogic 上,选择
    Edit
    并输入
    QueryResultLabelLogic
  4. 双击 NetLogic。
    外部代码编辑器将打开。
  5. 在代码编辑器中,使用以下代码替换现有代码:
    #region StandardUsing using System; using System.Text; using UAManagedCore; using Store = FTOptix.Store; #endregion public class QueryResultLabelLogic : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is stopped } [FTOptix.NetLogic.ExportMethod] public void RunQuery() { var project = FTOptix.HMIProject.Project.Current; var myStore = project.GetObject("DataStores").Get<Store.Store>("EmbeddedDatabase1"); object[,] resultSet; string[] header; var queryLabel = LogicObject.Owner as FTOptix.UI.Label; myStore.Query("SELECT COUNT(Column1) FROM Table1", out header, out resultSet); if (resultSet.Rank != 2) return; var rowCount = resultSet != null ? resultSet.GetLength(0) : 0; var columnCount = header != null ? header.Length : 0; if (rowCount > 0 && columnCount > 0) { var column1 = Convert.ToInt32(resultSet[0, 0]); StringBuilder sb = new StringBuilder("Record Count: "); sb.Append(column1); var queryResultLabel = LogicObject.Owner as FTOptix.UI.Label; queryResultLabel.Text = sb.ToString(); } } }
  6. 保存代码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal