创建数据库

在开始查询前,必须先将表添加到数据存储。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    数据存储
    ,然后选择
    嵌入式数据库
    或
    ODBC 数据库
    。
  2. 在
    属性
    中,选择
    表
    旁边的
    Add
    。
  3. 添加三个采用 Int16、Int32 和Float 数据类型的表列:
    1. 在已创建的表格下面,选择
      列
      旁边的
      Add
      。
    2. 选择列旁边的
      BaseDataType
      ,然后选择
      Int16
      。
    3. 选择
      列
      旁边的
      Add
      。
    4. 选择列旁边的
      BaseDataType
      ,然后选择
      Int32
      。
    5. 选择
      列
      旁边的
      Add
      。
    6. 选择列旁边的
      BaseDataType
      ,然后选择
      Float
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal