创建用于触发方法的按钮

创建可触发自定义 NetLogic 方法的按钮。
  1. 创建“导出”按钮:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
      。
    2. 将光标悬停在按钮上,选择
      Edit
      并输入
      ExportButton
      。
  2. 配置“导出”按钮:
    1. 在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Export Data
      。
    2. 在
      事件
      中,选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      ProjectName
      NetLogic
      ExportTableData
      ExportCSV
      。
    3. 在
      tableNodeId
      和
      ProjectName
      数据存储
      存储1
      表
      Table1
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  3. 创建“生成数据”按钮:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
      。
    2. 将光标悬停在按钮上,选择
      Edit
      并输入
      GenerateDataButton
      。
  4. 配置“生成数据”按钮:
    1. 在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Generate Data
      。
    2. 在
      事件
      中,选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      ProjectName
      数据存储
      存储1
      GenerateRandomData
      InsertRandomValues
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal