创建登录页面界面

创建隐藏的面板、登录表单和面板加载器。
  1. 添加在成功登录后可见的隐藏面板:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      UI
      ,然后选择
      新建
      容器
      面板
      。
    2. 将光标悬停在面板上,选择
      Edit
      并输入
      HiddenPanel
    3. 右键单击面板,选择
      新建
      基本控件
      标签
      。
    4. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      HiddenContent
      。
    5. 在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Hidden content
      。
  2. (可选)对隐藏面板上的界面元素进行排列:
    1. 在
      项目视图
      中,双击
      HiddenPanel
      。
      将在一个单独的选项卡中打开编辑器。
    2. 在中间的窗格中,排列界面元素。请参见图形对象和布局对象。
  3. 添加登录表单:
    1. 在工具栏中,选择
      模板库
      。
    2. 在
      库
      的顶部列表中选择
      Widgets
      。
    3. 从底部的列表中,将
      登录表单
      拖到
      项目视图
      中的
      UI
      文件夹上。
    4. 选择
      关闭
      。
  4. 配置登录表单:
    1. 将光标悬停在
      登录表单
      上,然后选择
      锁定
      。
    2. 在
      项目视图
      中,右键单击
      登录表单
      ,然后选择
      新建
      运行时 NetLogic
      。
    3. 将光标悬停在 NetLogic 上,选择
      Edit
      并输入
      LoginFormNetLogic
      。
    4. 在
      属性
      的顶部,选择
      变量
      。
    5. 将光标悬停在变量上,选择
      Edit
      并输入
      Panel
      。
    6. 选择
      Panel
      变量旁边的
      Int32
      ,然后选择
      NodeId
      。
      小贴士: 如果未看到所需选项,请选中
      显示全部
      复选框。
    7. 在
      Panel
      变量和
      ProjectName
      UI
      HiddenPanel (type)
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    8. 在
      属性
      的顶部,选择
      变量
      。
    9. 将光标悬停在变量上,选择
      Edit
      并输入
      Message
      。
    10. 选择
      Panel
      变量旁边的
      Int32
      ,然后选择
      String
      。
    11. 移除
      Message
      变量值。
      变量值为空。
  5. 添加面板加载器:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      容器
      面板加载器
      。
    2. 在
      面板
      变量和
      ProjectName
      UI
      登录表单 (type)
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal