创建联系表单界面

创建联系表单界面并将其与 NetLogic 集成。
  1. 在
    项目视图
    中,展开
    UI
    。
  2. 创建标签:
    1. 创建四个标签,方法是右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
      。
    2. 对这些标签进行重命名,方法是将光标悬停在每个标签上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • ContactForm
      • EmailLabel
      • SubjectLabel
      • BodyLabel
    3. 选择
      ContactForm
      ,在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Contact Form
      。
    4. 选择
      EmailLabel
      ,在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Email
      。
    5. 选择
      SubjectLabel
      ,在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Subject
      。
    6. 选择
      BodyLabel
      ,在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Body
      。
  3. 创建文本框:
    1. 创建三个文本框,方法是右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      文本框
      。
    2. 对这些文本框进行重命名,方法是将光标悬停在每个文本框上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • EmailBox
      • SubjectBox
      • BodyBox
  4. 创建“发送”按钮:
    1. 右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
      。
    2. 将光标悬停在按钮上,选择
      Edit
      并输入
      SendButton
      。
    3. 在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Send
      。
    4. 在
      事件视图
      中,设置
      MouseClickEvent
      ,选择
      Add
      ,然后选择
      ProjectName
      NetLogic
      EmailSender
      SendEmail
      。
    5. 在以下二者之间创建动态链接:
      • replyToAddress
        和
        ProjectName
        UI
        MainWindow (type)
        EmailBox
        文本
        。
      • mailSubject
        和
        ProjectName
        UI
        MainWindow (type)
        SubjectBox
        文本
        。
      • mailBody
        和
        ProjectName
        UI
        MainWindow (type)
        BodyBox
        文本
        。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  5. 排列界面元素。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal